Descarbonizando las aplicaciones de calentamiento industrial con el controlador de potencia por tiristores DCT880

Los procesos de calentamiento, como la fusión, el secado, el horneado, el zincado, el recocido y otros, utilizan grandes cantidades de energía que tradicionalmente han proporcionado los combustibles fósiles.

Para aumentar la eficiencia, reducir los costes y cumplir los objetivos en materia de sostenibilidad, las industrias se están pasando a la electrificación. Mediante el uso de controladores de potencia eléctrica, se puede reducir, o incluso eliminar, el uso de combustibles fósiles, y aprovechar mejor la energía renovable.

En nuestro nuevo white paper, explicamos cómo el controlador de potencia por tiristores DCT880 de ABB permite controlar con precisión el calentamiento y usar la energía de una forma más eficiente, por lo que desempeña un papel fundamental en la reducción de la huella de CO2 de la industria y la contribución a los objetivos globales de descarbonización.

Lee el white paper sobre las necesidades de descarbonización de la industria y el papel del controlador de potencia por tiristores DCT880 de ABB.

La importancia de descarbonizar los procesos de calentamiento industrial

Hacia un uno más inteligente de la energía

El control preciso del calor es esencial en las aplicaciones de calentamiento industrial. Automatizar este control ayuda a garantizar que se alcancen las temperaturas exactas y que la energía se utilice de forma eficiente. El controlador de potencia por tiristores DCT880 utiliza tecnología industrial de ABB de eficacia probada para conseguir un control de la temperatura extremadamente preciso, lo que permite que los procesos de producción consuman menos energía y reduzcan costes. Además, si se utiliza en combinación con fuentes de energía renovables, el DCT880 puede conseguir un ahorro de costes y energía aún mayor.

Descubre la ventaja del DCT880

El controlador de potencia por tiristores DCT880 ofrece a los usuarios una serie de funciones técnicas avanzadas para que controlar y optimizar la potencia sea lo más sencillo y eficaz posible. El DCT880, que es adecuado para corrientes bajas a muy altas de hasta 4200 A, se adapta a una amplia variedad de configuraciones y tipos de carga.

Descargar el white paper

Más información sobre el controlador de potencia por tiristores DCT880 para aplicaciones de calentamiento industrial

Descargar el white paper

Más información